NSX断路器如何选配九线连接器?
问题描述:
如何选择NSX开关的九线连接器?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
1、手动九线连接器的组成: 对于NSX100-630选择LV429272。
2、自动九线连接器的组成:
NSX100-NSX250: LV429273+LV429274+LV429275
1个九线的固定联接件 (LV429273)
1个九线的移动式联接件 (LV429274)
用于两个移动联接件的支撑架 (LV429275)
NSX400-NSX630: LV429273+LV432523+LV432525
1个九线的固定部分 (LV429273)
1个九线的移动部分 (LV432523)
用于三个移动联接件的支撑架 (LV432525)
注意:
每个九线联接器的所接九根线固定,不能任意组合;
对于NSX400-NSX630的断路器,如果仅选3个OF,那么也必须选3个九线联接器,而不能组合成一个;
NSX400-NS630最多可加3个九线联接器(3×LV429273+3×LV432523+ LV432525);
NSX100-NSX250最多可加2个九线联接器(2×LV429273+2×LV429274+ LV429275)。
是否有帮助?