我们今天能为您提供什么帮助?

NS630b-NS1600A的电缆压接端子的搭配怎么做比较好?

问题描述:
NS630b-NS1600A的电缆压接端子的搭配怎么做比较好?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

根据以下表格选择电缆接头, 然后选择合适的适配器进行连接。

额定电流

极数

上端(下端)使用

上下端同时使用

630A

3P

PA33013

2×PA33013

4P

PA33014

2×PA33014

800A

3P

PA33013

2×PA33013

4P

PA33014

2×PA33014

1000A

3P

PA33015

2×PA33015

4P

PA33016

2×PA33016

1250A

3P

PA33013+PA33015

2×PA33013+PA33015( 注:多余3个端子)

4P

PA33014+PA33016

2×PA33014+PA33016( 注:多余4个端子)

1600A

3P

2×PA33013

4×PA33013

4P

2×PA33014

4×PA33014