我们今天能为您提供什么帮助?

NS630b-1600电操440/480V接线图上的分压电阻如何确定?

问题描述:
如何确定NS630b-1600电操440/480V接线图上的分压电阻?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

目前NS630b-1600电操最大工作电压只提供到400/415V电压等级,如果需要接到440/480V电压等级时,用户可自配一个分压电阻(阻值可根据电操功率180W推算出来)将电操工作电压限制到380V,同时也可以选用MT/N1型440/480V电压等级电操上用的分压电阻(订货号P033193)。