INS630b~1600前端延伸手柄的尺寸是多少?
问题描述:
INS630b~1600前端延伸手柄的尺寸是多少?所属产品线:
Compact INS/INV解决方法:
1、INS630b-1600隔离开关加装前端延伸手柄后,从开关底部到门板的距离在205mm~578mm之间均可满足安装(可以参考下图X尺寸),在该尺寸范围内可根据实际尺寸截断延伸杆。
2、延伸杆长度尺寸为54mm-427mm之间,可以参考下图L的尺寸。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。