我们今天能为您提供什么帮助?

INS250负荷开关选择侧面旋转手柄时应注意什么?

问题描述:
INS250负荷开关选择侧面旋转手柄时应注意什么?

所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

侧面控制部件(订货号:31057或31058)中不含旋转手柄。

即选择侧面延伸黑色旋转手柄的负荷开关则需选择带有正面黑色旋转手柄的标准型号+侧面控制部件31057,安装时需将黑色旋转手柄从正面拆下来安装在侧面;

而选择侧面延伸红色手柄和黄色面板紧急断开型负荷开关则需选择带有正面红色手柄和黄色面板紧急断开型的标准型号+红色和黄色侧面控制部件31058,安装时将红色手柄从正面拆下来安装在侧面。

另外,需注意的是,选择直接侧面旋转手柄的负荷开关时,还应在以上选法基础上加装侧面支撑31054。