我们今天能为您提供什么帮助?

NSC断路器旋转手柄开孔是多少?

问题描述:
OSMNSC断路器直接旋转手柄和延伸旋转手柄在固定的时候,它的4个固定孔都是4×∮12(NSC60/100)或4×∮15(160/250),为什么固定孔要这么大,而固定螺丝才是M4的?

所属产品线:
Osmart NSC

解决方法:

因为随手柄我们给客户配备了4个金属垫片,金属垫片的外径很大超过了15mm,内径很小大于4mm,所以客户实际固定孔开成4~15mm都不会有问题,一般开成6mm的就可以了。