我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vigirex剩余电流继电器RH10/RH21...RH/99远程测试复位节点25、26、27是何种节点?
问题描述:
Vigirex剩余电流继电器RH10/RH21...RH/99远程测试复位节点25、26、27是何种节点?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

节点25、26、27是有源节点(4V/1mA),接线时要求总的线路长度≤10m。