MT隔离开关有哪些?
问题描述:
MT隔离开关有哪些?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
MT隔离开关共有三种型号的分别是NA、HA、HF,对应的电流等级如下(06代表630A,10代表1000A,25代表2500A):
- NA 06 08 10 12 16
- HA 08 10 12 16 20 25 32 40 40b 50 63
- HF 08 10 12 16 20 25 32 40
其中NA的隔离开关在样本上只标注了Icm和Icw,对于一般的隔离开关只标注了这两个参数,对应的标准为IEC60947-3。
而HA,HF的隔离开关除了标注Icm和Icw,还标有Icu和Ics,是根据IEC60947-2的断路器的标准做的实验;无保护特性的隔离开关(HA,HF)上加装外部的保护装置,例如综合继电保护器,通过加装的跳闸装置(MX分励或MN欠压线圈)脱扣来实现保护。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。