我们今天能为您提供什么帮助?

什么是断路器的DIN自保护?什么型号的MT空气断路器有DIN保护?什么是MT空气断路器的DINF自保护?

问题描述:
什么是断路器的DIN自保护?什么型号的MT空气断路器有DIN保护?什么是MT空气断路器的DINF自保护?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

DIN自保护是当断路器的Icw<Icu时,若关闭短路瞬时保护,当短路电流大于Icw小于Icu,断路器将会在短延时中承受大于Icw的电流值。出于断路器自保护的要求,当短路电流的峰值电流大于2.2倍Icw rms时,断路器可自动瞬时跳闸,防止断路器在短延时中承受大于Icw的电流值。MT 断路器的N1,H2,H3和L型具有DIN保护。

MT断路器都有DINF自保护功能,如果断路器在短路情况下闭合,DINF保护会使断路器瞬时脱扣,避免设备受到过大的冲击。