MT空气断路器合不上闸,最常见的可能原因是什么?如何解决?
问题描述:
MT空气断路器合不上闸,最常见的可能原因是什么?如何解决?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
回路中存在短路或接地故障(清除故障)
故障跳闸排除故障后未复位(按下复位按钮)
XF线圈持续带电,防跳功能在起作用(将XF的电源断开再给上)
断路器未储能(检查储能电机的电源,如果正常检查可否手动储能)
MX分励线圈带电(断开MX线圈电源)
MN线圈不带电或故障(给MN施加高于0.85Un的电压)
断路器被闭锁在“断开”位置(取消闭锁)
是否有帮助?