我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器L1型与H1型的区别是什么?

问题描述:
MT空气断路器L1型与H1型的区别是什么?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT L1型只有800A、1000A、1250A、1600A、2000A五种电流等级;

MT L1型只有抽屉式,可选单独抽架和抽屉式本体;

L1型断路器的抽架与同电流等级的H1型的抽架不同,L1型800A~1600A抽架相同;

四极的L1型断路器只有标准的左侧中性线配置。