我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器如何测回路电阻和绝缘电阻?

问题描述:
MT空气断路器如何测回路电阻和绝缘电阻?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

若测主回路电阻,见样本《MT低压断路器和负荷开关产品目录》功率损耗及输入/输出电阻表,是在In,50/60HZ下的测量值,对于3极或4极断路器输入/输出电阻是每极冷态下的数值,数值很小,为µΩ级。

若在断电情况下测断路器的绝缘电阻,见国标GB14048.2

额定绝缘电压Ui(V)

Ui≤60v

60v<Ui≤660v

660v<Ui≤800v

800v<Ui≤1650v

绝缘电阻最小值  MΩ

0.5

1

1.5

2

不同额定电压下的绝缘电阻最小值