我们今天能为您提供什么帮助?

控制单元的IDMTL整定有什么功能?

问题描述:
控制单元的IDMTL整定有什么功能?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

当本级MT断路器的过载长延时脱扣曲线与上下级元件(尤其是熔断器)的脱扣曲线有重叠交叉时,保护将失去选择性,出现越级跳闸,此时通过IDMTL整定功能可以调整本级长延时过载曲线的斜率,使上下级的保护曲线避免交叉从而保证长延时过载保护的选择性。