我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器如何选配Vigi漏电保护?

问题描述:
MT空气断路器如何选配Vigi漏电保护?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

应该选择Micrologic 7.0A/P/H型控制单元。并且要加装漏电保护用矩形互感器,安装在母线或电缆(相线+中性线)周围。

矩形互感器有二种尺寸:对于MT N1型选280×115mm,最大电流至1600A;对于MT N2、 H/L型选470×160mm,最大电流至3200A。

具体接线参见MT产品目录的接线图。