我们今天能为您提供什么帮助?

MT Micrologic 6.0空气断路器接地故障保护只能整定到0.2In或更高吗?如果需要更低的整定值如何实现?

问题描述:
MT Micrologic 6.0空气断路器接地故障保护只能整定到0.2In或更高吗?如果需要更低的整定值如何实现?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

国家规范规定对于通过剩余电流动作继电器配合框架式大型断路器的接地短路保护装置(如我们的MT MIC6.0的接地故障保护)由于零序电流互感器变比过大和铁芯磁饱和等原因,其动作电流最小不应少于断路器额定电流的20%(0.2In)。采用这种方式实现接地短路防火灾保护时,只能靠接地短路电流动作而不能通过剩余电流动作继电器动作,实现防止接地短路防火功能。因此,在负荷电流大的用电系统应考虑将剩余电流动作保护器的接地短路保护装置分装在分支线上。