我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器的Micrologic控制单元故障指示Ap灯亮,表明是什么故障?

问题描述:
MT空气断路器的Micrologic控制单元故障指示Ap灯亮,表明是什么故障?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

Ap灯亮表明是控制单元的内部故障,或控制单元温度高于120℃。可先停机一段时间若温度下降后,可运行,说明是超温故障。否则,需更换控制单元。对于P型控制单元,除上述原因外,基本电流保护外的附加保护功能动作也会导致Ap灯亮。这时需进入故障历史记录中仔细查找故障原因。