我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器7.0A控制单元,漏电跳闸测试按钮失效,当加上外部24VDC时才起作用,为什么?
问题描述:
MT空气断路器7.0A控制单元,漏电跳闸测试按钮失效,当加上外部24VDC时才起作用,为什么?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

这属于正常情况,这主要是由于测试的时候相当于空载运行,而A型控制单元主要通过内置CT取电流信号, 因此能量比较低,外加24VDC可以提供足够的能量了。实际运行时只要断路器带上足够的负载,仍然可以提供精确的漏电保护功能。