我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器的Micrologic控制单元内部电池的作用及其更换时注意事项?

问题描述:
MT空气断路器的Micrologic控制单元内部电池的作用及其更换时注意事项?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT断路器Micrologic控制单元内部电池(P033593),其主要功能是为故障指示灯(Ir、 Isd、Ig、Ap)及控制单元内部芯片、日期显示等提供电源。正常使用情况下电池寿命一般为10年。更换电池时无需拆下控制单元,只需打开侧面电池仓盖,拿出旧电池,按正确极性装入新电池。客户或代理商可自己更换电池。新购置的开关或是刚更换电池后,屏幕上电池指示为空白,需按下test/reset 钮3秒以上,激活并检查新电池。