我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器开关如何选择小容量的OF指示触点?
问题描述:
MT空气断路器开关如何选择小容量的OF指示触点?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对MT,N2/H型而言,标准配置的4对OF指示触点即可用作标准容量的OF也可用作小容量的OF;对MT,N1型而言,标准配置的4对OF指示触点为标准容量的OF,如果想选择小容量的OF,则必须在填写订单时,替代成小容量的OF,数量可以为1~4对,最多替换4对。