我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器如何加选CE接点?
问题描述:
MT空气断路器如何加选CE接点?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT所有断路器抽架上标配各一个CE,CD,CT驱动器,每个CE,CD,CT驱动器各最多可驱动三个触点;

在订单上选择位置触点 CE,CD,CT 时无需同时选择AC位置驱动器,选择AC时,是针对6CE或9CE的情况(用户自己将CD或CT驱动器更换为CE的驱动器,CD,CT位置指示触点和CE相同无须更换);

用户增选位置触点(单独定购CE,CD,CT位置触点)时,无须选择附加的AC驱动器(抽架上已有标配的位置驱动器),除非要求的CE数量大于3个。