我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何设置M2C,M6C报警阈值?
问题描述:
如何设置M2C,M6C报警阈值?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

以设置I1最大为例,首先进入保护菜单,在电流保护里设置进入I1最大,其第一项,初始状态为关闭,应将其状态调到报警,然后在下面设置开启及解除阈值,保存后退出,进入设置菜单,选择M2C/M6C触点—报警类型—S1,初始状态为未选择,按上下箭头直至出现I1最大为止,并保存,即可将M2C/M6C触点的报警阈值与之前在保护菜单设定的阈值关联,从而实现对其报警阈值的设定。注意,如果没有先在保护菜单设置某项保护,那么M2C/M6C触点的选项中将不会出现该项保护,无法关联。