MT空气断路器是否有延时动作欠压线圈?
问题描述:
MT空气断路器是否有延时动作欠压线圈?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
为防止短时电压波动引起断路器误动作,需要MN延时动作,在MN外部增加一个延时单元即可实现该功能,该延时单元有2种,一种是分档(0.5S-0.9S-1.5S-3S)可调的,另一种是不可调(0.25S)的。
具体接线参见MT产品目录的接线图,图中通过接于“3-D2”端子间的紧急按钮可取消延时功能,使断路器瞬时跳闸。
是否有帮助?


为防止短时电压波动引起断路器误动作,需要MN延时动作,在MN外部增加一个延时单元即可实现该功能,该延时单元有2种,一种是分档(0.5S-0.9S-1.5S-3S)可调的,另一种是不可调(0.25S)的。
具体接线参见MT产品目录的接线图,图中通过接于“3-D2”端子间的紧急按钮可取消延时功能,使断路器瞬时跳闸。
是否有帮助?