我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器故障后的复位有几种方式?

问题描述:
MT空气断路器故障后的复位有几种方式?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

有手动复位、电气复位(RES)、自动复位(RAR)三种方式。

手动复位红钮为标准配置,位于控制单元上方断路器本体上,断路器故障跳闸后弹出(也起机械指示作用),将其按下复位(SDE也同时复位),即可再次合闸。

选配电气复位(RES)后,可以通过远方控制按钮实现机械指示(红色复位钮)和SDE的复位。然后对断路器进行合闸操作。

注意:选择RES功能后,不能再选取增加第二个SDE故障报警触点。

选配自动复位(RAR)后,故障机械指示(红色复位钮)和SDE 没有被复位,也允许断路器再次合闸。

电气复位(RES)、自动复位(RAR)二种方式只能选一种。