FA152174
FA152174
我们今天能为您提供什么帮助?
AD电源模块如何接线?
问题描述:
AD电源模块如何接线?
所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器
解决方法:
AD模块的G3、G4为输入,G1、G2为输出。输出能力24V DC 1A。
首次发布日期:
2012/8/5
修订日期:
2024/7/4
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Masterpact MT 空气断路器
探索更多
范围:
Masterpact MT 空气断路器