我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT N1型和N2、H型空气断路器,如何进行三锁两钥匙机械联锁?
问题描述:
MT N1型和N2、H型空气断路器,如何进行三锁两钥匙机械联锁?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对于N1和N1、N2/H和N2/H型的联锁,在产品价格表中有完整的订货号。

对于N 1、N2/H型的联锁,首先按 N1 或N2/H型选择一套三锁两钥匙方案,再选另一个型号的一个钥匙锁的托架即可。实际上,整个方案多出一个钥匙锁的托架。