我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器开关订单格式中VSPO(OFF位置)钥匙锁如何订购?
问题描述:
MT空气断路器开关订单格式中VSPO(OFF位置)钥匙锁如何订购?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

订单格式中锁的托架与1锁不能同时订购,1锁中已包含锁的托架;2锁1钥匙中N1型包括2个锁芯,2个锁托架,1把钥匙,H型包括一套锁(钥匙锁+托架)和1个钥匙锁+1把钥匙,缺一个托架;2锁不同钥匙包含2套锁+1托架)。