我们今天能为您提供什么帮助?

用户已经定了五锁五钥匙,还可以再加局部的三锁两钥匙,两锁一钥匙吗?

问题描述:
用户已经定了五锁五钥匙,还可以再加局部的三锁两钥匙,两锁一钥匙吗?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

情况a11:五台开关的外形尺寸一样的,都是H型的。

解决办法:因为开关都是H型的,在锁的托架上都可以加装两个锁芯,所以在需要加装局部联锁的位置上选择相应的三锁两钥匙(P0LOCKF32)或两锁一钥匙(P048546),这样做的话会有三个托架(三锁两钥匙),两个(两锁一钥匙)托架的剩余。

情况a12:五台开关的外形尺寸一样的,都是N型的。

解决办法:N型的托架上面只有一个位置,所以没办法做局部的三锁两钥匙或两锁一钥匙。如果用户的开关为抽屉的,我们可以加装抽架锁两锁一钥匙,具体如下:

P033774+P033769(P锁)

P033777+P033770(R锁)

这种方案不能实现三锁两钥匙。

情况a21:五台开关的外形尺寸不一样的,其中想做H型之间的三锁两钥匙或两锁一钥匙。

解决办法:因为开关都是H型的,在锁的托架上都可以加装两个锁芯,所以在需要加装局部联锁的位置上选择相应的三锁两钥匙(P0LOCKF32)或两锁一钥匙(P048546),这样做的话会有三个托架(三锁两钥匙),两个(两锁一钥匙)托架的剩余。

情况a22:五台开关的外形尺寸不一样的,其中想做N型之间的三锁两钥匙或两锁一钥匙。

解决办法:N型的托架上面只有一个位置,所以不能加装。如果用户的开关为抽屉的,我们可以加装抽架锁两锁一钥匙,具体如下:

P033774+P033769(P锁)

P033777+P033770(R锁)

这种方案不能实现三锁两钥匙。

情况a23:五台开关的外形尺寸不一样的,其中想做N型与H型之间的三锁两钥匙或两锁一钥匙。

解决办法:H型的在锁的托架上都可以加装两个锁芯但是N型的托架上面只有一个位置,所以这种方案不能实现。如果用户的开关为抽屉的,我们可以加装抽架锁两锁一钥匙,具体如下:

选择N型的一锁加一锁配相同钥匙P033774+P048564(P锁)

P033777+P048564(R锁)

选择H型的一锁加一锁配相同钥匙P048569+P033769(P锁)

P048573+P033770(R锁)

这种方案不能实现三锁两钥匙。

情况b11: 四台开关的外形尺寸一样的,都是H型的。

解决办法同a11

情况b11: 四台开关的外形尺寸一样的,都是N型的。

解决办法同a12

情况b21: 四台开关的外形尺寸不一样的,其中想做H型之间的三锁两钥匙或两锁一钥匙。

解决办法同a21

情况b22: 四台开关的外形尺寸不一样的,其中想做N型之间的三锁两钥匙或两锁一钥匙。

解决办法同a22

情况b23: 四台开关的外形尺寸不一样的,其中想做N型之间的三锁两钥匙或两锁一钥匙。

解决办法同a2