什么是PTE外部电压测量输入?
问题描述:
什么是PTE外部电压测量输入?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
作为标准配置接线,控制单元内部是从断路器下口采集电压的。但是对于P型、H型控制单元,根据用户要求可以取消内部电压插头,利用PTE,使控制单元从断路器上口采集回路电压。当选用A型控制单元时,不能选择此项功能。
当采用PTE功能时,当主回路电压小于100V,或大于690V时,需要加配一变压器。
是否有帮助?


作为标准配置接线,控制单元内部是从断路器下口采集电压的。但是对于P型、H型控制单元,根据用户要求可以取消内部电压插头,利用PTE,使控制单元从断路器上口采集回路电压。当选用A型控制单元时,不能选择此项功能。
当采用PTE功能时,当主回路电压小于100V,或大于690V时,需要加配一变压器。
是否有帮助?