问题描述:
MT空气断路器开关在实现手动、自动、上位机控制三种控制方式控制时,在手、自动控制时如何屏蔽上位机控制信号?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
只有P、H型控制单元的断路器可以实现这种控制方式,且只能通过手调控制单元按键来实现。按动“维修显示按钮”,选择“通信设置”命令,进入“授权MICROLOGIC远方进入”,选择“进入允许”设置“否”即可。实现这种控制方式的缺点是必须在机旁控制单元上调整。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
只有P、H型控制单元的断路器可以实现这种控制方式,且只能通过手调控制单元按键来实现。按动“维修显示按钮”,选择“通信设置”命令,进入“授权MICROLOGIC远方进入”,选择“进入允许”设置“否”即可。实现这种控制方式的缺点是必须在机旁控制单元上调整。
是否有帮助?