我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
直流空气断路器Masterpact NW DC能否实现“四遥”?
问题描述:
直流空气断路器Masterpact NW DC能否实现“四遥”?

所属产品线:
Masterpact NW-DC (China)

解决方法:

MasterpactNW DC断路器不能实现现场及上位机的电压、电流等模拟量信号的监测。可实现分、合闸及故障状态等数字量信号的采集。Micrologic DC 1.0只有速断保护。直流断路器NW DC只能实现遥控和遥信,不能实现遥调和遥测。