PM800系列电力参数测量仪最多可有几个数字量输入输出点?
问题描述:
PM800系列电力参数测量仪最多可有几个数字量输入输出点。所属产品线:
PM800解决方法:
电力参数测量仪PM800系列最多可有18个数字量输入/输出点。PM800系列最多可加2个I/O模块――PM8M22、PM8M2222或PM8M26(每块仪表最多同时安装两个附加模块,其中PM8M22最多只能配一个)。PM8M22可提供2个继电器输出,2个数字输入。PM8M26可提供2个继电器输出,6个数字输入。若 PM800插接2个PM8M26,再加上自身基本配置中的1个数字输入和1个脉冲输出,共计13输入5输出18个I/O。
是否有帮助?