我们今天能为您提供什么帮助?

PM800能否加装两个PM8M2222模块?

问题描述:
PM800能加装两个PM8M2222模块吗?

所属产品线:
PM800

解决方法:

可以。但是要注意控制电压高于208V。参考下表:

根据PM800的控制电压,安装I/O模块的可能组合

控制电压低于208V

控制电压高于208V

一个PM8M22

一个PM8M26和一个PM8M22

两个PM8M26

一个PM8M2222

一个PM8M22

一个PM8M26和一个PM8M22

两个PM8M26

一个PM8M2222和一个PM8M22

一个PM8M2222和一个PM8M26

两个PM8M2222