我们今天能为您提供什么帮助?

在PM800系列设置PT中scale(比例)值:×1,×10,×100有何意义?

问题描述:
在PM800系列设置PT中scale(比例)值:×1,×10,×100的意义?

所属产品线:
PM800

解决方法:

由于在设置原边值时最多只能显示5位,因此原边值超过29999时可以用设置值×系数来设定原边值。例如:如果PT原边为35000V, 可将scale值设为×10,原边值设为3500。