我们今天能为您提供什么帮助?

PM810如何设置频率同步参数是多少?

问题描述:
PM810如何设置频率同步参数?

所属产品线:
PM800

解决方法:

首先进行软件升级,然后可以通过两种方式设置:通信方式和手动面板设置

Register 3237

Default = 1

Range = 1 to 10

通信方式:可以通过通信方式修改寄存器中的参数值,推荐设置寄存器3237=6 或 8

手动面板设置:通过PM810面板上的导航键可以修改寄存器的参数

从MAINT进入DIAG ,再进入REG,输入PASSWORD :0000,进入寄存器设置菜单;

register 8000 =    9020  (修改参数命令)

register 3237 =    8      (设置参数)

register 8001 =    1

register 8000 =    9021   (以上两步存储参数)

按OK键,再按退出键,按 YES 确认保存设置。