我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM810如何设置手动量程系数?
问题描述:
如何设置PM810手动量程系数?

所属产品线:
PM800

解决方法:

以量程系数A-3相电流为例

Register 3209

Default =0

Range = -2 to 1

手动面板设置:通过PM810面板上的导航键可以修改寄存器的参数

从MAINT进入DIAG ,再进入REG,输入PASSWORD :0000,进入寄存器设置菜单;

register 8000 =    9020  (修改参数命令)

register 3209 =   -2      (设置参数)

register 8001 =    1

register 8000 =    9021   (以上两步存储参数)

按OK键,再按退出键,按 YES 确认保存设置