我们今天能为您提供什么帮助?

PM800如何实现继电器输出的控制?

问题描述:
如何实现PM800继电器输出的控制?

所属产品线:
PM800

解决方法:

为了从命令接口中操作输出量,首先通过I/O指针号确定继电器输出,然后设该输出为外部控制。例如:

控制PM表本体输出,写寄存器步骤:

寄存器 8001      1          设置控制对象

寄存器 8000      3310    设置继电器为外部控制

寄存器 8000      3321    命令指定继电器动作

控制A位置的模块的继电器R1,写寄存器步骤:

寄存器 8001      3          设置控制对象

寄存器 8000      3310    设置继电器为外部控制

寄存器 8000      3321    命令指定继电器动作

备注:I/O指针号如下:

Modul

Standard I.O

PM8M22

PM8M26

PM8M2222

I/O点

_

KY

_

_

_

1

S1

2

A

——

A-R1

A-R1

A-R1

3

A-R2

A-R2

A-R2

4

A-S1

A-S1

A-S1

5

A-S2

A-S2

A-S2

6

A-S3

A-AI1

7

A-S4

A-AI2

8

A-S5

A-AO1

9

A-S6

A-AO2

10

B

——

B-R1

B-R1

B-R1

11

B-R2

B-R2

B-R2

12

B-S1

B-S1

B-S1

13

B-S2

B-S2

B-S2

14

B-S3

B-AI1

15

B-S4

B-AI2

16

B-S5

B-AO1

17

B-S6

B-AO2

18