我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM820和PM850能否实现数据记录?PM820和PM850数据记录选项里的2和4分别是什么意思?
问题描述:
PM820和PM850能否实现数据记录,如果能,能记录多少,如果不能,那么PM820上面的数据记录是指什么数据记录,数据记录选项里面的2和4分别的意思?

所属产品线:
PM800

解决方法:

PM820和PM850能实现数据记录,他们分别提供80KB和800KB的内存。

数据记录有两种:一种叫帐单记录,一种叫定制记录

帐单记录(billing log):是在PM表内的固化软件里, 出厂前就设置好的标准帐单记录,主要记录三相有功电度、无功电度、视在电能。

定制记录(customizable log) : 是可以根据用户需要定制的记录,用户可以根据自己的需要选择定制该记录的内容(比如: 电压电流等测量值,报警记录)。定制记录的设置需要借助施耐德的SMS电力监控软件,有些集成商的软件也可以做(可能需要特殊开发)。

PM820(80KB内存)拥有: 1个帐单记录、1个定制记录。 所以数据记录选项里面标注的是2。

PM850(800KB内存)拥有:1个帐单记录、3个定制记录。 所以数据记录选项里面标注的是4。