我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM800表随产品的电阻有何作用?如何使用?
问题描述:
PM800表随产品的电阻有何作用?如何使用?

所属产品线:
PM800

解决方法:

要使RS-485通讯正常,需要在通讯链的末端加终端适配器。终端适配器直接插在电力参数测量仪RS-485的接线端。如下图所示:

注意:只在连接链的末端设备加装,如果一个连接链上只有一台设备,则在该设备上加装。

image074.png

在电力参数测量仪上加装MCT2W-485终端适配器,直接将适配器连接在PM800的RS485  19和20接线端上。