我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM800的直流额定工作电压为125-250VDC+/-20%。能否工作在110VDC?如果可以,能否持续运行多长时间?
问题描述:
PM800的直流额定工作电压为125-250VDC+/-20%。能否工作在110VDC?如果可以,能否持续运行多长时间?

所属产品线:
PM800

解决方法:

可以,PM800可以工作在110V DC而且可以长期运行。