对电容器回路的保护元件(断路器或熔断器),如何整定过载Ir、短路Im?
问题描述:
对电容器回路的保护元件(断路器或熔断器),如何整定过载Ir、短路Im?所属产品线:
无功补偿 - 电容解决方法:
电容器回路的额定电流为:In=Qc/(1.732Un)其中Un为供电母线的额定电压。
断路器:
标准型补偿设备:Ir=1.36In Im=10In
过谐型补偿设备:Ir=1.5In Im=10In
失谐型补偿设备:Ir=1.12In(2.7次谐波型)、Ir=1.19In(3.8次谐波型)
Ir=1.31In(4.3次谐波型)、Im=10In
熔断器(必须使用gG型):
标准型补偿设备:Ir=1.6In
过谐型补偿设备:Ir=1.6In
失谐型补偿设备:Ir=1.5In
注意:对于分2步投切的电容器,共用1组熔断器保护时,Ir=1.4In。
是否有帮助?