我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
电容接触器选型表中未列出无功功率值(Kvar)的电容器如何选配电容接触器?
问题描述:
电容接触器选型表中未列出无功功率值(Kvar)的电容器如何选配电容接触器?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

电容接触器选型表见下图中,图中列出的功率值是指相应接触器在对应电压等级下能够投切的电容器的最大功率值,所有比此功率值小的电容器,均可以用该型号的电容接触器来控制投切。例如图中所列400V、 30Kvar的电容器选配LC1DPK*的电容接触器,所有400V电压下,小于30Kvar的电容器(即使表中未列出)均可以用LC1DPK*来投切。