我们今天能为您提供什么帮助?

如何确定低压电容器的补偿方式和运行电压(380/400V)?

问题描述:
如何确定低压电容器的补偿方式和运行电压(380/400V)?

所属产品线:
EasyCan

解决方法:

当电容器分散在用电设备处,采取就地补偿时,按照380V电压选取电容器;

当电容器集中在配电室,在电压母线上集中补偿时,按照400V选取电容器;

当无功补偿电容器容量Qc>1000Kvar时,建议将电容器补偿装置安装在高压侧。