我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NRC12功率因数控制器的MCU通信模块,工作电源的电压等级是多少?
问题描述:
NRC12功率因数控制器的MCU通信模块,工作电源的电压等级是多少?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

MCU通信模块的工作电源为:直流+10~+30V DC或交流10~20V AC 功耗2W。