我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NR12/NRC12的响应延时是多长?
问题描述:
NR12/NRC12的响应延时是多长?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

NR12/NRC12可以设定安全延时或重新接通延时(可用来保护步组电容器,切忌使用太小的数值)。响应延时固定为重新接通延时的20%。重新接通延时默认值与带有内部放电电阻的电容器相匹配。