我们今天能为您提供什么帮助?

电容补偿回路失谐电抗器的主要功能是什么?

问题描述:
电容补偿回路失谐电抗器的主要功能是什么?

所属产品线:
调谐电抗器

解决方法:

电气设备如电动机、变压器、照明等都会消耗一定的无功功率,导致功率因数降低。无功功率补偿,即通过安装电容器组来提供无功功率,以提高功率因数,降低损耗。供电系统中存在有整流器、变频器、电焊机等非线性负荷时,它们将产生大量的高次谐波电流,并注入电网,造成电压和电流波形畸变。电容器的电容和电网的电感形成并联谐振回路,其谐振频率可能与电网中存在的某高次谐波频率接近。如果电网中存在该频率的谐波源,系统就要产生并联谐振,则该频率的谐波电流就可能被放大几倍甚至几十倍。谐振电路引起的谐波放大造成电压和电流波形的严重畸变,对系统而言,会增加电网线路损耗,加速电缆绝缘老化,对电容器而言,会导致电容器过热损坏。因此,失谐电抗器的主要作用是防止电网谐振,兼有一定的滤波功能。