我们今天能为您提供什么帮助?

使用面板开关如何控制220VAC电机的窗帘或者百叶窗?

问题描述:
如何使用面板开关控制220VAC电机的窗帘或者百叶窗?

所属产品线:
Pieno丰尚系列

解决方法:

窗帘或百叶窗主要采用点动方式控制电机的运行和停止:

1)选择丰尚和奥智系列窗帘模块可以直接控制窗帘电机;

2)选择其他系列面板需要通过双联的自复位开关进行控制;(注意:若是双控开关也可以,但是没有停止功能,只能上或下运行到窗帘电机本身的限位位置。)