我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect是否可以安装西班牙语的软件?
问题描述:
Citect是否可以安装西班牙语的软件?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect中包含了西班牙语,所以安装时可以安装西班牙语软件,Citect安装的过程中会自动识别操作系统的本地设置语言,然后根据此语言默认安装该语言的Citect软件,外加一个英语的版本,也就是说可以选择本机语言或者英语两个版本的Citect进行安装。如果操作系统本地设置的语言在Citect软件中不包含,那么将默认安装英语版本。

Citect中包含了英语,法语,德语,西班牙语,俄罗斯语,中文等一些语言。