我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中怎样修改Object的AN值?
问题描述:
Citect中怎样修改Object的AN值?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

默认情况下,Citect页面上的每个Object都有一个AN值,而且此AN值是灰色不可修改,但是遇到特殊情况需要修改AN值时,就需要激活此AN值项,默认情况如下图Object AN是灰色的:
image069.png

图形编辑器――工具菜单――选项,将Modify Object AN field勾选之后AN值就可以修改了

image071.png


image073.png