我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect新建页面的时候无法显示XP风格和Tab_style风格的模板,怎么办?
问题描述:
Citect新建页面的时候无法显示XP风格和Tab_style风格的模板,怎么办?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

那是由于该工程没有添加CSV_Include和Tab_Style_Include为包含工程,
1, 先检查一下CSV_Include和Tab_Style_Include是否存在,Citect工程管理器――View菜单――Show Include Project,可以将系统自带的包含工程显示出来
2, 然后在自己的工程中添加两个包含工程,工程编辑器――系统菜单――包含工程,输入CSV_Include点击添加,在输入Tab_Style_Include点击添加
3,新建页面的时候就可以选择XP风格和Tab_Style风格的模板了。