问题描述:
Citect页面设置时,想保留需要使用的特定AN值而不被其他控件占用,怎么办?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
1,先掉出3.X和4.X工具栏:图形编辑器――工具――选项――show version 3.XX/4.XX tools前面打勾
2,点击工具栏上的动态点放置在页面上,然后输入需要预留的AN值

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1,先掉出3.X和4.X工具栏:图形编辑器――工具――选项――show version 3.XX/4.XX tools前面打勾
2,点击工具栏上的动态点放置在页面上,然后输入需要预留的AN值

是否有帮助?